This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:INSTCAL PLL 数字参数值,用于 IN-N 调谐

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1082059/lmx2820-instcal-pll-num-parameter-value-for-int-n-tuning

部件号:LMX2820

在整数模式下使用带即时校准的 LMX2820时,PLL 数字为0。 我是否还需要对 INSTCAL_PLL_NUM 进行编程以使其也为0?

INSTCAL_PLL_NUM 参数的名称具有误导性。 这实际上是频率划分的分数部分,而不仅仅是分子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当 LMX2820在即时校准模式下运行时,LUT (查找表)生成频率为5650MHz,带有 INSTCAL_PLL_NUM -((2^32)* PLL 数字/ PLL 数字),将具有即时校准分母-2^32。  

    因此,如果以整数模式运行 LMX2820,则 PLL_NUM 和 INSTCAL_PLL_NUM 也为0。但在分次模式下,INSTCAL_PLL_NUM 值根据上述公式设置。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所指的瞬时校准分母是什么? 这是否与 PLL_DEN 相同?

    [引用 userid="256990" url="~/support/clock-timing-group/clock -and -timing/f/clock-timing-forum/1082059/lmx2820-instcalcan-pll-num-parameter-value-for-int-n-tuning/4005777#4005777"],该函数具有即时分母-2^32。  [/引用]

    要清除,当我要在整数 N 模式下运行时,必须同时对 PLL 数字=0 INSTCAL_PLL 数字=0进行编程。 这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,K,

    瞬时校准分母是 INSTCAL 模式下使用的默认值,它为2^32。但 PLL_den 是我们可以在 GUI 中选择的值,也可以是任何值。

    是的,对于整数模式 PLL 数字和 INSTCAL_PLL 数字,两者均为0。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔