This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2102:将输入连接到 HSCL 差分源

Guru**** 2929740 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D2102, LMK5C33216, LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1081714/lmk1d2102-interfacing-input-to-hscl-differential-source

部件号:LMK1D2102
“线程”中讨论的其他部件: LMK5C33216LMK5B12204

我想将 Analog Devices AD9545振荡 器的输出连接到 LMK1D2102的输入端。  我使用1.8V 电源。   AD9545可配置为输出15 mA 电流源产生的差分 HSL 电平,驱动50欧姆电源终端电阻器接地。  50欧姆电阻器产生的电压各为0至0.75V。  这将提供 0.375 V 的输入共模电压(VICM)和 1.5 Vp-p 的差分输入电压峰对峰值(VIN,DIFF(p-p)  这些值似乎符合 数据表的差分时钟输入部分的要求,但我希望得到确认。  LMK1D2102数据表显示“通用输入接受 LVDS,LVPECL,LVCMOS, HCSL 和 CML 信号电平” ,但没有示例电路显示 HCSL 为输入。

如果0.375V 的 VICM 被认为过低,那么在 1.8V 的 LMK1D2102操作时,理想值是多少?   VAC_REF 电平是使用 VDD 电平标度,还是始终固定在1.25V 额定电压下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据您共享的规格,您可以将此信号与 LMK1D2102连接。 请检查 AD9545数据表以了解该输出的正确终止。 我不能就此发表评论。

    请查看与 AD9545相比抖动性能更好的 LMK5B12204。 LMK5C33216还具有出色的性能,由于输出的数量,您可以避免使用缓冲区。

    此致,

    朱利安