This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:为什么我们在 LMX2820的输出中看到好,坏和丑

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1080968/lmx2820-why-do-we-see-the-good-the-bad-and-the-ugly-at-the-output-of-the-lmx2820

部件号:LMX2820

你一直说“足够的时间” 和“等一会儿”。  我允许 Instcal 完成20毫秒,并确认它已锁定。  请告知运行 Instcal 所需的特定最长时间。  

 根据我所做的频率跳转,我仍然可以获得三种类型的性能: 好,坏和丑。 好的工作正常。 第二种是在那里,但决定在100秒后闪烁1000赫兹。

丑陋的一面是要达到 设定的频率,但在到达前转身离开,然后转身,最后在超过150度之后到达那里?

在  检测交叉点之前,请解释导致故障的原因以及您的充油泵将向错误方向驱动振荡器的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    正如我在另一个线程中回答的那样,我 不清楚使用触发器的瞬态捕获,我会建议使用锁定检测信号触发外部捕获。

    对于类似的查询,我们可以继续使用单个线程。

    此致,

    阿耶特·帕尔