请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2820 “线程:测试”中讨论的其它部件,
Noel,您好!
在相关螺纹中,您提供了以下程序来运行即时校准。
我注意到这些步骤与数据表中的内容之间存在差异。
在下面的步骤8 - 10中,FCAL_EN 设置为0,然后设置为1,然后再设置为0。
在数据表第26页中,只有 R0的写入将 FCAL_EN 设置为1,然后设置为0。没有初始写入 FCAL_EN 以将其设置为0。
数据表是否错误?
在 F =5650 MHz 时初始化瞬时校准时,芯片中也会发生什么情况? LMX2820是否通过5.65 GHz 到11.3 GHz 的内部测试频率序列生成所有 VCO 内核的校准数据?
谢谢
K
请按照以下步骤运行即时校准。
- 打开 TIC Pro 并选择 EVM 默认模式配置
- 在“用户控制”页面中,检查所有双缓冲区位
- 在 PLL 页面中,取消选中“即时校准”框中的 DBLR_CAL_EN
- VCC 为 EVM 供电
- 按 Ctrl+L 对 EVM 进行编程以锁定到6GHz
- 在即时校准框中设置 INSTCAL_EN =1
- 键入5650,然后在 VCO 框中输入(PLL_NUM,PLL_N 和 INSTCAL_PLL 数字将自动编程)
- 在 VCO 校准框中取消选中 FCAL_EN
- 检查 FCAL_EN
- 取消选中 FCAL_EN 并等待一段时间(VCO 将锁定为5650 MHz)
- 更改 VCO 频率,例如,键入5800,然后在 VCO 框中输入(PLL_NUM,PLL_N 和 INSTCAL_PLL_NUM 将自动编程)
- 单击校准 VCO 按钮(这将写入 R0一次,VCO 将锁定到5800 MHz)
- 将 VCO 频率更改为6200 MHz
- 单击校准 VCO 按钮(这将写入 R0一次,VCO 将锁定到6200 MHz)