This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:CDM 测试数据请求

Guru**** 2766625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1081070/lm567c-cdm-test-data-request

部件号:LM567C
“线程:测试”中讨论的其它部件

客户请求 LM567CMX/NOPB 中的 CDM 测试结果。

请分享有用 的信息。  

此致,

卡托  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    我们没有 CDM 数据,只有 HBM 和 MM 数据。

    ESD_HBM ESD_MM
    +/-500 +/- 250
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung -San

    非常感谢您的重播。

    这种情况不能满足客户的要求。

    但是,我没有办法。

    此致;

    卡托