This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01000EVAL:带套件的适配器电缆

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01000EVAL, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1081288/lmk01000eval-adapter-cable-with-kit

部件号:LMK01000EVAL
“线程: USB2ANY”中讨论的其它部件

您好,

我收到了 LMK01000EVAL 套件。 它附带一根适配电缆,其中一端有一根25针公头 D-Sub,另一端有10针插座。 插座端与评估板接头兼容。 此电缆的作用是什么? 根据用户指南中提供的(不是很清晰)图片,它看起来与 USB2ANY 的电缆不符。 电缆的 D-Sub 端与什么匹配?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Courtney,

     25引脚插入式 D-Sub 主要用于 串行连接,允许对标准 RS-232 (RS-232C)提供的数据进行异步传输。 电缆用于 通过 PC 并行端口对设备进行编程。

    USB2ANY 是对设备进行编程的另一种方法,通常是比较容易的方法。 要在 LMK01000EVAL 和用于对设备进行编程的 TIC Pro 软件之间进行通信,请获取 USB2ANY 并将 USB2ANY 的中间10个引脚连接到 EVAL 板上的10个引脚插头。 USB2ANY 将附带一个10针带状连接器,用于 USB2ANY 和 EVAL 板之间的连接。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔