This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204:剪切正弦输入

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1081286/lmk1d1204-clipped-sine-input

部件号:LMK1D1204

是否可以  使用剪切的正弦波输入来代替 LVCMOS?  剪切的正弦波输入应该是交流还是直流耦合,以获得最佳性能?  我 想将以下 TCXO 与 LMK1D1204输入接口。  TCXO 和 LMK1D1204均在1.8V 电源下运行。  我还有一个1.8V LVDS 时钟连接到 LMK1D1024的另一个输入端。   

TG2016SMN 38.4000M-ECGNNM3  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elliot,您好!

    只要输入信号符合数据表中所示的规格,信号的形状(剪切的正弦波)就不会有影响。

    由于您的 TCXO 频率(38.4 MHz)低于2 GHz 规格,且差动电压波动(0.8 Vpp)在0.3至2.4 Vpp 规格范围内,因此您可以使用 TCXO 作为 LMK1D1204的输入。

    请将输入与0.1 UF 电容器进行交流耦合,以获得最佳性能。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔