This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB400:常闭引脚连接

Guru**** 2579305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1081146/cdcdb400-nc-pin-connection

部件号:CDCDB400

您好,

从数据表中,引脚下方为 NC。

如果客户将这些针脚连接到 GND,会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jim,

    所有这些引脚 都可以接地。

    9,10,11,17是真正的 NC,它们不会进入刀版内部,因此将它们绑在 GND 上没有问题。

    引脚8用作 SCANMODE_EN,因此将其接地不是问题。

    引脚30是 ATP,因此在飞行任务模式下具有高阻抗,因此驱动引脚没有问题。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔