This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:如何使用 PLLatinum 设计 LMX2491环路滤波器(extern VCO 和 extern 分隔符)

Guru**** 2391385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1080273/lmx2491-how-to-use-pllatinum-sim-design-lmx2491-loop-filter-extern-vco-and-extern-divider

部件号:LMX2491

尊敬的先生

现在,我正在使用 PLLatinum 设计 LMX2491循环过滤器。

VCO 为24GHz VCO,采用1/16分频器,Kvc=1000MHz/V

在 PLLatium SIM v.1.5.7中 ,VCO 输出频率可以设置为0~1000000000MHz,因此我使用24000和外部除法器16进行计算。

但在 PLLatium SIM v1.6.1中,当使用设备 LMX2491时,VCO 只能使用 500MHz~6400MHz   

那么,这两个版本有何不同?  我 在 V.1.1.6中使用的 Kvco 计数器是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,朱

    负责 PLL SIM 卡的人正在度假,他将在稍后调查。

    同时,我认为我们可以手动更改 VCO 频率和 Kvco。

    VCO 后面的分隔器应设置为 DIV/16;输出分隔器应为=1。