This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1106:将此时钟触发器用作一般信号驱动器(扇出)。

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1106, CDCLVC1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1082389/lmk1c1106-using-this-clock-bugger-as-a-general-signal-driver-fanout

部件号:LMK1C1106
“线程: CDCLVC1106”中讨论的其它部件

您好,

我想用这一部分来驱动带非时钟信号的 LMK1C1106 (想想 SPI 的 MOSI)。 我是否会遇到与非时钟信号属性相关的问题,因为 IC 希望信号具有时钟信号属性?

谢谢你,

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标题中的打字错误,“bugger”是指“Driver”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ethan,

    LMK1C1106可用于缓冲 SPI 线路。 请注意,您需要最多5个周期(时钟或数据)来启用/禁用输出。

    或者,您可以查看具有异步启用/禁用功能的 CDCLVC1106。

    此致,

    朱利安