This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC556:三路输入是否有保护二极管? 如果是,允许的最大输入电流是多少?

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1082204/tlc556-does-the-trig-input-have-protection-diodes-if-so-what-is-the-maximum-allowed-input-current

部件号:TLC556

您好,

我实际上 在一个新设计中使用了 TLC556。 从来没有想过我会有机会再来。 去看。 :-)

由于 TRIG 输入对边缘敏感,我使用了双计时 器上半部分的单触发输出在计时器输出的下降边缘生成 RC 脉冲。 我使用 TLC556的下半部分作为锁存器来启用电路。

问题在于,计时器在单次触发周期开始时会变高。 要触发的输入瞬时变为+24V。 R17可以调整以处理三路保护二极管中允许的最大电流...(如果存在)。

 如您所见 ,此电路的 VDD 为+12V。

TLC556规范表示绝对最大输入电压范围(VI)为-0.3V 至 VDD,VDD (最大)= 18V。 我认为这意味着 TLC556输入上有保护二极管,因为该范围的-0.3V 部分。

问题:

1)三路输入二极管是否保护在 VDD 和接地上?

2)如果三级管由一个二极管保护至 VDD,并由一个二极管从地面保护,则通过这些二极管的最大电流是多少?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    从布局看,有一个二极管网络接地。 布局未指示正极电源的二极管结构。 我们怀疑对地二极管的反向故障用于保护对正极轨的输入。 这将应用所有输入针脚。 最大电流为10mA。  

    此致,

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,克里斯。 感谢您关注这一点。

    因此,保护输入免受负电压影响的二极管本质上是一个18V 齐纳,用于防止输入过高,两个方向均限制 为10mA。

    在这里,我认为,自从555计时器发明以来,没有什么新的东西可以了解它。 证明上帝有幽默感。