This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:如何使用不同版本对 LMK03328进行编程

Guru**** 2892940 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1082231/lmk03328-how-to-program-lmk03328-with-different-version

部件号:LMK03328

大家好,团队

我的客户设计了三种设备- LMK03328RHSRC2; LMK03328RHSRC4和 LMK03328RHSRC8。
 
现在,他们希望将 LMK03328RHSR 的库存重新编程为 fol 计划中心的 LMK03328RHSRC2。
请帮助提供有关 LMK03328RHSRC2的重新编程文件,格式为.hex。
 
非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    客户正在推动这项建议。

    请帮帮我。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    他们是否计划在3个位置使用同一台设备,并希望为所有人保留不同的 ID (C2/C4/C8)?

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿耶特

    由于短缺问题, 他们希望将 LMK03328RHSR 的库存重新编程到 fol 程序中心的 LMK03328RHSRC2。
    请帮助提供有关 LMK03328RHSRC2的重新编程文件,格式为.hex。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    对延迟回复表示歉意。

    请 参阅下面的.EPR 文件,将 LMK03328标准零件重新编程为 C2版本。 它可以直接通过 TIC Pro 导入,也可以按照  数据表中的第10.5.4节(写入 SRAM)和第10.5.5节(写入 EEPROM)写入 EEPROM。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔