This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1082999/lmk04828-lmk04828

部件号:LMK04828
“线程: LMK04832”中讨论的其它部件

您好,

我们希望使用 LMK04828为 RFSOC,MPSoC 和其他组件提供多个时钟。

我们希望确保它能够为一台 LMK04828设备提供所需的频率。

设置为:

输入频率- 10 MHz

输出频率:

8 MHz SYSREF (4路输出)

128 MHz (4路输出)

100 MHz (2或3个输出)

125 MHz (1或2个输出)

24 MHz (1个输出)

(备注:  如果可能,我们更喜欢使用外部 VCO)

是否可以进行此设置?

谢谢,

Lior

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lior,

    LMK04828 的设备时钟分频器最大值为32,它可以从设备产生最小~74MHz 的时钟输出(VCO0 - 2370MHz 最小值)。 当它已用于使用 SYSREF 分隔器生成 SYSREF 输出时,它无法生成24MHz。

    在这种情况下,我可以建议使用 LMK04832 (与 LMK04828兼容的引脚),它的最大设备时钟分频器值为1023。

    所有所需时钟输出中最不常见的多因子是48000MHz,这超出了 LMK04832 VCO 频率范围。 因此,很少需要更改时钟频率。 此外,它还可以生成最小输出(仅100MHz - 2nos,同时考虑到其它时钟输出)。  

    凭借100Mhz VCXO 板载且保持3200MHz VCO,它可以产生128MHz,8MHz (SYSREF),100Mhz 和125/24 MHz 的频率需要改变。

    下面是供您使用的配置文件示例。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 你,艾杰·帕尔!