This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:使用绝对 DCO 调整来登记 PPM 偏移的写入序列

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1082466/lmk05318b-register-write-sequence-for-ppm-offset-using-absolute-dco-adjust

部件号:LMK05318B

使用绝对 DCO 调整将输出频率移动几 ppm 需要写入 DCO 分子,该数字为5寄存器长(40位)。  

是否需要特定的寄存器序列来确保无挂接开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    要确保无挂接开关,请将以下控件设置为 无挂接开关(默认)。

    或

    写入0x2D 以注册0xFC。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回答我的具体问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如,如果新值在写入最小有效字节后生效,则我必须写入从最重要到最小重要的寄存器。 它只是等到所有5个字都写了之后才写?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    您必须将寄存器从最重要的字节写入到最不重要的字节。 写入最小有效字节后,将发生 DCO 写入。 新值仅在写入最小有效字节后生效。

    如果最重要的字节的值在写入之间没有变化,则可以跳过写入 x (1,2,3,4)个字节,但如果所有5个字节在下一次写入中都有不同的值,则必须写入所有字节。

    例如,如果要为 DCO 调整写入0x0C 值,则只需写入最小有效字节。 但是,如果要写入一个0xCCCC 值,则需要写入两个最小有效字节。 然后,如果要写入0x0C,则必须再次为第二个字节分配0x00值,然后将最小有效字节设置为0x0C,以便将新值0x0C 写入设备。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔