This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCN1208LP:LVCMOS 输出的输出阻抗

Guru**** 2930620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1083472/cdcun1208lp-output-impedance-for-lvcmos-output

部件号:CDCN1208LP

您好,

请提供 LVCMOS 输出的最小和最大输出阻抗值。  

谢谢  

拉贾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Raja,

    遗憾的是,我们没有 LVCMOS 输出的最小和最大输出阻抗的规格。

    对于3.3V LVCMOS 输出,标准端接是放置在输出引脚上的33欧姆系列电阻器。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔