This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:输出特定频率的算法

Guru**** 2929150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1083540/lmk03318-algorithm-for-outputting-a-specific-frequency

部件号:LMK03318

是否有输出特定频率或设置特定 PLL 频率的算法?

是否还有设置寄存器的顺序?   我发现除非我上次设置 IPCLKSEL,否则我没有收到任何输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     LMK03318数据表中提供了一个编程流程图(图41),用于更改默认配置的频率/PLL 设置并写入 EEPROM。 使用固定 PLL 设置,如果要更改任何输入选择,输出时钟分隔器,输出信号格式等,可以在更改单个寄存器设置时执行。

    关于  IPCLKSEL 寄存器集(R50)后的输出启用,您需要确保在特定输入参考端口上输入参考选择和输入信号。

    如果为[01]设置了 Insel_PLL [1:0]位,则根据 REFSEL 针脚状态选择输入源。 根据首选输入源设置 Insel_PLL 位,并生成输出。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔