This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:1通道时钟缓冲器的解决方案

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1083815/lmk1c1104-solution-for-1-channel-clock-buffer

部件号:LMK1C1104

客户正在寻求作为时钟缓冲器的解决方案。

输入 clk 频率19.2MHz,1.15V

输出19.2MHz 1.2V

VDD=1.2V

您是否有首选促销?

感谢你的帮助

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    恐怕我们的产品组合没有低于1.8V Vdd 内核电源电压的时钟缓冲器。

    如果需要1.8V 或更高的电压,我们可能有多种选择与详细信息共享。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔