This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204:频率输入和输出关系

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1083421/lmx1204-frequency-input-and-output-relation

部件号:LMX1204

您好,

我对 LMX1204感到困惑。  我目前正在做模拟肉毒杆菌实验,并使用随附 的设置 e2e.ti.com/.../lmx1204.tcs 澄清了在 TIC PRO 中的设置

如果我们为 LMX1204提供了5.76 GHz 的输入,并使用了 IC 的 DIV/mult,我们是否能够获得7.56和8.28 GHz 的缓冲输出?

从数据表中看,这似乎是不可行的,但两种工具都没有出现任何错误。

顺便说一句,我还没有 EVM,所以我无法在实验室中确认它。

请帮我检查一下。 SFDR 对该输出的外观是什么?

此致,

Andri Haryono  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andri,

    如 LMX1204数据表中所述,它可以在任何一种功能旁路/ div / mult 中运行,并且不能作为请求的频率(具有5.76G 输入的7.56G 和8.28G)。  

    TIC Pro 可能没有显示任何频率变化问题,我们将其作为输入,并将在下一版本中更新。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔