This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:两个 PLL 之间的相位同步问题

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1083448/lmx2820-phase-synchronization-issue-between-two-pll

部件号:LMX2820

您好,

如果这种情况会导致相位同步问题,我希望您发表意见。

我有一个 PLL LMX2820来生成静态频率,例如4 GHz。 此 PLL 将用作 DAC 和 ADC 的采样时钟。DAC 将使用它来生成一个1.5 GHz 的 IF 信号。

另一个 LMX2820用于生成低频信号,其范围为6至8 GHz,具有特定步长尺寸。

计划使用 PSYNC 同步此 PLL

如果我混合了 IF 和 LO 信号,请进行传输和接收。 接收到的信号使用相同的 LO 向下转换。

这种情况是否会导致阶段取消同步?

此致,

Andri Haryono

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andri,

    我厌倦了将您的单词转换为图表。

    您要在哪里逐步同步?

    有两个 LMX2820,我们可以使它们的输出(A)和(B)相位对齐,如果它们落入目录中。 1,2或3同步。