This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLL1配置的 LMK04610:10MHz 参考时钟

Guru**** 2554120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04610, LMK04610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1082567/lmk04610-10mhz-reference-clock-of-pll1-configuration

部件号:LMK04610

请为 LMK04610的配置提供帮助。

输入时钟为(CLK0) 10MHz。 外部 VCXO 为122.88MHz。 输出时钟为122.88MHz。

目前,PLL1未锁定10MHz 的输入时钟。 如果输入时钟更改为122.88MHz 且 PLL1已锁定。

在这种情况下,输入时钟10MHz 的正确设置是什么?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    要使用10MHz 参考输入和122.88MHz VCXO 锁定 PLL1,您的 PFD 频率应是两种频率的最大常见除数,应为80kHz。

    因此,需要在 PLL1部分将 CLKIN0_PLL1_RDIV 值更改为“125”,PLL1_NDIV 值更改为“1536”。 通过这些更新,PLL1应该锁定 CLKin0处的10MHz 输入参考。

    谢谢!

    此致,
    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的阿杰特,

    我已 在  PLL1部分将 CLKIN0_PLL1_RDIV 值设置为“125”,PLL1_NDIV 值设置为“1536”,但它在 PLL1上已解锁。

    我的配置如下:

    [SETUP]
    ADDRESS=888
    CLOCK=8
    DATA=4
    LE=2
    PART=LMK04610
    IFACE=SPI_CLKLOW
    ADDRESS_I2C=0x0
    
    [PINS]
    PINNAME00=SYNC
    LOCATION00=7
    PINVALUE00=False
    PINNAME01=RESETN
    LOCATION01=3
    PINVALUE01=True
    PINNAME02=CLKIN_SEL
    LOCATION02=1
    PINVALUE02=False
    
    [MODES]
    NAME00=R0
    VALUE00=0
    NAME01=R1
    VALUE01=256
    NAME02=R2
    VALUE02=512
    NAME03=R3
    VALUE03=838
    NAME04=R4
    VALUE04=1080
    NAME05=R5
    VALUE05=1283
    NAME06=R6
    VALUE06=1553
    NAME07=R7
    VALUE07=1792
    NAME08=R8
    VALUE08=2048
    NAME09=R9
    VALUE09=2304
    NAME10=R10
    VALUE10=2560
    NAME11=R11
    VALUE11=2816
    NAME12=R12
    VALUE12=3153
    NAME13=R13
    VALUE13=3336
    NAME14=R14
    VALUE14=3584
    NAME15=R15
    VALUE15=3840
    NAME16=R16
    VALUE16=4127
    NAME17=R17
    VALUE17=4352
    NAME18=R18
    VALUE18=4612
    NAME19=R19
    VALUE19=4880
    NAME20=R20
    VALUE20=5248
    NAME21=R21
    VALUE21=5384
    NAME22=R22
    VALUE22=5712
    NAME23=R23
    VALUE23=5888
    NAME24=R24
    VALUE24=6144
    NAME25=R25
    VALUE25=6417
    NAME26=R26
    VALUE26=6666
    NAME27=R31
    VALUE27=7936
    NAME28=R32
    VALUE28=8435
    NAME29=R33
    VALUE29=8459
    NAME30=R34
    VALUE30=8952
    NAME31=R39
    VALUE31=10004
    NAME32=R40
    VALUE32=10368
    NAME33=R41
    VALUE33=10516
    NAME34=R42
    VALUE34=10880
    NAME35=R43
    VALUE35=11008
    NAME36=R44
    VALUE36=11328
    NAME37=R45
    VALUE37=11520
    NAME38=R46
    VALUE38=11798
    NAME39=R47
    VALUE39=12033
    NAME40=R48
    VALUE40=12289
    NAME41=R49
    VALUE41=12556
    NAME42=R50
    VALUE42=12800
    NAME43=R51
    VALUE43=13056
    NAME44=R52
    VALUE44=13411
    NAME45=R53
    VALUE45=13568
    NAME46=R54
    VALUE46=13827
    NAME47=R55
    VALUE47=14080
    NAME48=R56
    VALUE48=14435
    NAME49=R57
    VALUE49=14592
    NAME50=R58
    VALUE50=14851
    NAME51=R59
    VALUE51=15104
    NAME52=R60
    VALUE52=15459
    NAME53=R61
    VALUE53=15616
    NAME54=R62
    VALUE54=15971
    NAME55=R63
    VALUE55=16128
    NAME56=R64
    VALUE56=16387
    NAME57=R65
    VALUE57=16640
    NAME58=R66
    VALUE58=16899
    NAME59=R67
    VALUE59=17152
    NAME60=R68
    VALUE60=17416
    NAME61=R69
    VALUE61=17664
    NAME62=R70
    VALUE62=17928
    NAME63=R71
    VALUE63=18176
    NAME64=R72
    VALUE64=18440
    NAME65=R73
    VALUE65=18688
    NAME66=R74
    VALUE66=18952
    NAME67=R75
    VALUE67=19200
    NAME68=R76
    VALUE68=19464
    NAME69=R77
    VALUE69=19712
    NAME70=R78
    VALUE70=19976
    NAME71=R79
    VALUE71=20224
    NAME72=R80
    VALUE72=20488
    NAME73=R81
    VALUE73=20736
    NAME74=R82
    VALUE74=21000
    NAME75=R83
    VALUE75=21248
    NAME76=R84
    VALUE76=21520
    NAME77=R85
    VALUE77=21760
    NAME78=R86
    VALUE78=22031
    NAME79=R87
    VALUE79=22272
    NAME80=R88
    VALUE80=22591
    NAME81=R89
    VALUE81=23034
    NAME82=R90
    VALUE82=23073
    NAME83=R91
    VALUE83=23360
    NAME84=R92
    VALUE84=23754
    NAME85=R93
    VALUE85=23822
    NAME86=R94
    VALUE86=24230
    NAME87=R95
    VALUE87=24320
    NAME88=R96
    VALUE88=24576
    NAME89=R97
    VALUE89=24843
    NAME90=R98
    VALUE90=25336
    NAME91=R99
    VALUE91=25344
    NAME92=R100
    VALUE92=25664
    NAME93=R101
    VALUE93=25856
    NAME94=R102
    VALUE94=26112
    NAME95=R103
    VALUE95=26368
    NAME96=R104
    VALUE96=26624
    NAME97=R105
    VALUE97=26880
    NAME98=R106
    VALUE98=27145
    NAME99=R107
    VALUE99=27393
    NAME100=R108
    VALUE100=27648
    NAME101=R109
    VALUE101=27944
    NAME102=R110
    VALUE102=28187
    NAME103=R111
    VALUE103=28418
    NAME104=R112
    VALUE104=28672
    NAME105=R113
    VALUE105=28928
    NAME106=R114
    VALUE106=29204
    NAME107=R115
    VALUE107=29440
    NAME108=R116
    VALUE108=29700
    NAME109=R117
    VALUE109=29952
    NAME110=R118
    VALUE110=30209
    NAME111=R119
    VALUE111=30465
    NAME112=R120
    VALUE112=30975
    NAME113=R121
    VALUE113=30976
    NAME114=R122
    VALUE114=31366
    NAME115=R123
    VALUE115=31648
    NAME116=R124
    VALUE116=31752
    NAME117=R125
    VALUE117=32000
    NAME118=R126
    VALUE118=32256
    NAME119=R127
    VALUE119=32564
    NAME120=R128
    VALUE120=32778
    NAME121=R129
    VALUE121=33024
    NAME122=R130
    VALUE122=33280
    NAME123=R131
    VALUE123=33536
    NAME124=R132
    VALUE124=33807
    NAME125=R133
    VALUE125=34049
    NAME126=R134
    VALUE126=34305
    NAME127=R135
    VALUE127=34560
    NAME128=R136
    VALUE128=34880
    NAME129=R137
    VALUE129=35072
    NAME130=R138
    VALUE130=35328
    NAME131=R139
    VALUE131=35648
    NAME132=R140
    VALUE132=35840
    NAME133=R141
    VALUE133=36096
    NAME134=R142
    VALUE134=36352
    NAME135=R143
    VALUE135=36672
    NAME136=R144
    VALUE136=36864
    NAME137=R145
    VALUE137=37120
    NAME138=R146
    VALUE138=37504
    NAME139=R147
    VALUE139=37760
    NAME140=R148
    VALUE140=37892
    NAME141=R149
    VALUE141=38159
    NAME142=R150
    VALUE142=38416
    NAME143=R151
    VALUE143=38688
    NAME144=R152
    VALUE144=38944
    NAME145=R153
    VALUE145=39296
    NAME146=R155
    VALUE146=39680
    NAME147=R156
    VALUE147=39968
    NAME148=R171
    VALUE148=43776
    NAME149=R172
    VALUE149=44032
    NAME150=R173
    VALUE150=44288
    NAME151=R175
    VALUE151=44800
    NAME152=R176
    VALUE152=45057
    NAME153=R190
    VALUE153=48643
    NAME154=R246
    VALUE154=62976
    NAME155=R247
    VALUE155=63232
    NAME156=R249
    VALUE156=63751
    NAME157=R250
    VALUE157=64215
    NAME158=R252
    VALUE158=64512
    NAME159=R253
    VALUE159=64768
    NAME160=R254
    VALUE160=65024
    NAME161=R255
    VALUE161=65280
    NAME162=R256
    VALUE162=65536
    NAME163=R257
    VALUE163=65792
    NAME164=R258
    VALUE164=66048
    NAME165=R259
    VALUE165=66304
    NAME166=R260
    VALUE166=66560
    NAME167=R261
    VALUE167=66816
    NAME168=R262
    VALUE168=67072
    NAME169=R263
    VALUE169=67328
    NAME170=R264
    VALUE170=67584
    NAME171=R265
    VALUE171=67840
    NAME172=R266
    VALUE172=68096
    NAME173=R267
    VALUE173=68352
    NAME174=R269
    VALUE174=68864
    NAME175=R270
    VALUE175=69120
    NAME176=R272
    VALUE176=69632
    NAME177=R273
    VALUE177=69888
    NAME178=R274
    VALUE178=70144
    NAME179=R277
    VALUE179=70912
    NAME180=R278
    VALUE180=71168
    NAME181=R279
    VALUE181=71424
    NAME182=R281
    VALUE182=71936
    NAME183=R282
    VALUE183=72192
    NAME184=R292
    VALUE184=74760
    NAME185=R295
    VALUE185=75524
    NAME186=R296
    VALUE186=75777
    NAME187=R297
    VALUE187=76037
    NAME188=R298
    VALUE188=76289
    NAME189=R299
    VALUE189=76548
    NAME190=R300
    VALUE190=76805
    NAME191=R301
    VALUE191=77060
    NAME192=R302
    VALUE192=77313
    NAME193=R304
    VALUE193=77829
    NAME194=R305
    VALUE194=78085
    NAME195=R307
    VALUE195=78597
    NAME196=R308
    VALUE196=78853
    NAME197=R309
    VALUE197=79109
    NAME198=R312
    VALUE198=79877
    NAME199=R313
    VALUE199=80133
    NAME200=R314
    VALUE200=80389
    NAME201=R316
    VALUE201=80901
    NAME202=R317
    VALUE202=81157
    NAME203=R320
    VALUE203=81930
    NAME204=R321
    VALUE204=82185
    NAME205=R322
    VALUE205=82496
    NAME206=R323
    VALUE206=82688
    NAME207=R325
    VALUE207=83200
    NAME208=R326
    VALUE208=83516
    NAME209=R329
    VALUE209=84224
    NAME210=R330
    VALUE210=84480
    NAME211=R331
    VALUE211=84736
    NAME212=R332
    VALUE212=84992
    NAME213=R334
    VALUE213=85504
    NAME214=R336
    VALUE214=86016
    NAME215=R337
    VALUE215=86292
    NAME216=R338
    VALUE216=86543
    NAME217=R339
    VALUE217=86784
    
    [FLEX]
    FLOW_MODE_BYP1=0
    FLOW_MODE_BYP2A=0
    FLOW_MODE_BYP2B=0
    FLOW_MODE_CPSL2O=0
    FLOW_MODE_CPSL2P=0
    FLOW_MODE_OPSL2O=0
    FLOW_MODE_OPSL2P=0
    FLOW_MODE_PDLO=0
    FLOW_MODE_PDLP=0
    FLOW_MODE_PSL1O=0
    FLOW_MODE_PSL1P=0
    BTN_DEV_STARTUP=BTN_DEV_STARTUP
    BTN_GET_SILICON=BTN_GET_SILICON
    BTN_GET_STATUS=BTN_GET_STATUS
    BTN_SWRST=BTN_SWRST
    BTN_UPDATE_VERSION=BTN_UPDATE_VERSION
    TICS_VERSION=1.7.0.0, 09-Jan-20 INI:2018-08-10, v1.0.1 PY:20170518
    TICS_VERSION_NOTE=File from an earlier device profile loaded. Would like like to update the TCS file?
    EVM_CLKin0_FREQ=10
    EVM_CLKin0_SE=1
    EVM_CLKin1_FREQ=122.88
    EVM_CLKin1_SE=1
    EVM_CLKout10_Info=Powerdown
    EVM_CLKout10_freq=0
    EVM_CLKout1_Info=HSDS
    EVM_CLKout1_freq=122.88
    EVM_CLKout2_Info=Powerdown
    EVM_CLKout2_freq=0
    EVM_CLKout3_Info=Powerdown
    EVM_CLKout3_freq=0
    EVM_CLKout4_Info=HSDS
    EVM_CLKout4_freq=122.88
    EVM_CLKout5_Info=Powerdown
    EVM_CLKout5_freq=0
    EVM_CLKout6_Info=HSDS
    EVM_CLKout6_freq=122.88
    EVM_CLKout7_Info=Powerdown
    EVM_CLKout7_freq=0
    EVM_CLKout8_Info=HSDS
    EVM_CLKout8_freq=122.88
    EVM_CLKout9_Info=Powerdown
    EVM_CLKout9_freq=0
    EVM_DEVICE_TOPMARK=LMK04610
    EVM_OSCin_FREQ=122.88
    EVM_OSCin_SE=1
    EVM_OSCout_Info=Powerdown
    EVM_OSCout_freq=122.88
    EVM_VCTRL=0
    BTN_GET_CLKMUX=BTN_GET_CLKMUX
    BTN_GET_STORAGE=Read Storagecell
    BTN_MAIL_LF1=Request Support @ TI
    BTN_PLL1_NDIV_SWRST=RST
    BTN_PLL1_RDIV_SWRST=RST
    BTN_PLL1_SWRST=RST
    CLKIN0_FREQ=10
    CLKIN1_FREQ=122.88
    INPUT_CLKIN0_PLL1_RDIV=125
    INPUT_CLKIN1_PLL1_RDIV=1536
    INPUT_PLL1_NDIV=1536
    PFDCLKIN0_freq=0.08
    PFDCLKIN1_freq=0.08
    PFDCLKIN_freq=0.08
    PLL1_EN_TIE_LOWCNT=1
    PLL1_STORAGE_CELL_7t0=
    VCXOPLL1_FREQ=122.88
    BTN_GET_PINSEL_DIV=Read
    BTN_OSCOUT_SWRST=RST
    OSCOUT_DRV_CURR_HCSL=0
    OSCOUT_DRV_MODE1_TEXT=DRV_CURR
    OSCOUT_DRV_MODE2_TEXT=DRV_RLOAD
    OSCOUT_DRV_MODE3_TEXT=DRV_MUTE
    OSCOUT_DRV_MUTE_HCSL=0
    OSCOUT_DRV_MUTE_HCSL_OPEN=0
    OSCOUT_DRV_RLOAD_HCSL_16mA=0
    OSCOUT_DRV_RLOAD_HCSL_4mA=0
    OSCOUT_DRV_RLOAD_HCSL_6_8mA=0
    OSCOUT_PINSEL_DIV_VALUE=0
    BTN_GET_STATUS_HOLDOVER=BTN_GET_STATUS_HOLDOVER
    BTN_PLL1_HOLDOVERCNT_SWRST=RST
    BTN_PLL1_HOLDOVER_DLD_SWRST=RST
    BTN_PLL1_HOLDOVER_LOCKDET_SWRST=RST
    HOLDOVER_DLD_COPY=0
    HOLDOVER_ERROR=For a proper function, the Digital Clock must \nbe switched on.
    HOLDOVER_LOL_COPY=0
    HOLDOVER_LOS_COPY=0
    PLL1_HOLDOVER_MAX_CNT_SECONDS=1
    PLL1_HOLDOVER_MAX_CNT_UNIT=2
    BTN_MAIL_LF2=Request Support @ TI
    BTN_PLL2_AC_REQ=RST
    BTN_PLL2_NDIV_SWRST=RST
    BTN_PLL2_SWRST=RST
    CLKIN_FREQ=122.88
    OUTCH_CH5_freq=0
    OUTCH_CH6_freq=0
    PFDPLL2_FREQ=245.76
    PLL2_CLKin_freq=122.88
    PLL2_DBL_COMBOBOX=2
    PLL2_STRG_INITVAL_PRESET=8
    VCOPLL2_FREQ=5898.24
    VCOPRESCPLL2_freq=983.04
    VCXOPLL2_FREQ=122.88
    BTN_CH10_SWRST=RST
    BTN_CH10_SWRST_SHOW=RST
    BTN_CH1_SWRST=RST
    BTN_CH1_SWRST_SHOW=RST
    BTN_CH2_SWRST=RST
    BTN_CH2_SWRST_SHOW=RST
    BTN_CH34_SWRST=RST
    BTN_CH34_SWRST_SHOW=RST
    BTN_CH5_SWRST=RST
    BTN_CH5_SWRST_SHOW=RST
    BTN_CH6_SWRST=RST
    BTN_CH6_SWRST_SHOW=RST
    BTN_CH78_SWRST=RST
    BTN_CH78_SWRST_SHOW=RST
    BTN_CH9_SWRST=RST
    BTN_CH9_SWRST_SHOW=RST
    CHANNEL1=1
    CHANNEL10=0
    CHANNEL2=1
    CHANNEL34=1
    CHANNEL5=1
    CHANNEL6=1
    CHANNEL78=1
    CHANNEL9=1
    CHANNEL_SELECT=7
    CLKout10_freq=0
    CLKout1_freq=122.88
    CLKout2_freq=0
    CLKout3_freq=0
    CLKout4_freq=122.88
    CLKout5_freq=0
    CLKout6_freq=122.88
    CLKout7_freq=0
    CLKout8_freq=122.88
    CLKout9_freq=0
    VCOPRESCBOT_freq=983.04
    VCOPRESCTOP_freq=983.04
    btnApplyToChannel=Apply to selected Channel
    lblApplyToChannel=Function is only supported for Singlechannel as Reference
    SPI_SCL_EN_INSTAGE=1
    SPI_SCS_EN_INSTAGE=1
    SPI_SDIO_EN_INSTAGE=1
    PLL2_REF_STATCLK_DIV_COPY=0
    STATUS0_EN_INSTAGE=0
    STATUS0_OUTPUT_DATA=0
    STATUS1_EN_INSTAGE=0
    STATUS1_OUTPUT_DATA=1
    SYNC_EN_INSTAGE=1
    SYNC_OUTPUT_DATA=0
    CLKINSEL1_EN_INSTAGE=1
    BTN_LOAD_DEVICE=Load from Device
    BTN_PLL1_BW_APPLY=Apply to Device
    BTN_PLL1_FIND_BW=Find Bandwidth
    BTN_PLL1_PLOT_CL=Plot Close Loop
    BTN_PLL1_PLOT_OL=Plot Open Loop
    BTN_SUGGEST_PLL1=Find PLL1 Settings
    DEBUG_PR=0
    LF_CEXTR=4.7
    LF_ERROR_BOX=Error in Inputs, Please check Divider Values
    LF_FND_BW=38.9000000000006
    LF_FVCXO=122.88
    LF_INPUT_F=10
    LF_INPUT_MODE=1
    LF_INTG=10
    LF_NDIV=1536
    LF_PFD_F=0.08
    LF_PLL_BW=3
    LF_PROP=33
    LF_RDIV=125
    LF_VCXO_GAIN=1
    BTN_LOAD_DEVICE_PLL2=Load from Device
    BTN_PLL2_BW_APPLY=Apply to Device
    BTN_PLL2_FIND_BW=Find Bandwidth
    BTN_PLL2_PLOT_CL=Plot Close Loop
    BTN_PLL2_PLOT_OL=Plot Open Loop
    BTN_SUGGEST_PLL2=Find PLL2 Settings
    DEBUG_PR2=.
    DEBUG_PR3=0
    LF2_CFILT=0
    LF2_CPROP=0
    LF2_ERROR_BOX=Error in inputs. VCO frequency out of range.Please check your Inputs.
    LF2_FND_BW=98
    LF2_FTREE=983.04
    LF2_FVCO=5898.24
    LF2_INPUT_F=122.88
    LF2_INPUT_MODE=2
    LF2_INTG=0
    LF2_NDIV=4
    LF2_PFD_F=245.76
    LF2_PLL_BW=100
    LF2_PRE=3
    LF2_PROP=2
    LF2_RDIV=20
    LF2_RFILT=0
    BTN_FREQ_CALC=Find Solution
    BTN_PLL_FREQ_GO=Select
    FREQ1=122.88
    FREQ2=0
    FREQ3=122.88
    FREQ4=0
    FREQ5=0
    FREQ6=0
    FREQ7=0
    FREQ8=0
    FREQ_CLKIN=10
    FREQ_VCXO=122.88
    F_CALC_ERROR=0
    PFD1_1=0.08
    PFD1_10=0
    PFD1_11=0
    PFD1_12=0
    PFD1_2=0
    PFD1_3=0
    PFD1_4=0
    PFD1_5=0
    PFD1_6=0
    PFD1_7=0
    PFD1_8=0
    PFD1_9=0
    PFD2_1=245.76
    PFD2_10=0
    PFD2_11=0
    PFD2_12=0
    PFD2_2=0
    PFD2_3=0
    PFD2_4=0
    PFD2_5=0
    PFD2_6=0
    PFD2_7=0
    PFD2_8=0
    PFD2_9=0
    S10DBL=0
    S10NDIV1=0
    S10NDIV2=0
    S10PRE=0
    S10RDIV1=0
    S10RDIV2=0
    S10RDIV2_4=0
    S11DBL=0
    S11NDIV1=0
    S11NDIV2=0
    S11PRE=0
    S11RDIV1=0
    S11RDIV2=0
    S12DBL=0
    S12NDIV1=0
    S12NDIV2=0
    S12PRE=0
    S12RDIV1=0
    S12RDIV2=0
    S1DBL=1
    S1NDIV1=1536
    S1NDIV2=4
    S1PRE=6
    S1RDIV1=125
    S1RDIV2=1
    S2DBL=0
    S2NDIV1=0
    S2NDIV2=0
    S2PRE=0
    S2RDIV1=0
    S2RDIV2=0
    S3DBL=0
    S3NDIV1=0
    S3NDIV2=0
    S3PRE=0
    S3RDIV1=0
    S3RDIV2=0
    S4DBL=0
    S4NDIV1=0
    S4NDIV2=0
    S4PRE=0
    S4RDIV1=0
    S4RDIV1_2_0=0
    S4RDIV2=0
    S5DBL=0
    S5NDIV1=0
    S5NDIV2=0
    S5PRE=0
    S5RDIV1=0
    S5RDIV2=0
    S6DBL=0
    S6NDIV1=0
    S6NDIV2=0
    S6PRE=0
    S6RDIV1=0
    S6RDIV2=0
    S7DBL=0
    S7NDIV1=0
    S7NDIV2=0
    S7PRE=0
    S7RDIV1=0
    S7RDIV2=0
    S8DBL=0
    S8NDIV1=0
    S8NDIV2=0
    S8PRE=0
    S8RDIV1=0
    S8RDIV2=0
    S9DBL=0
    S9NDIV1=0
    S9NDIV2=0
    S9PRE=0
    S9RDIV1=0
    S9RDIV2=0
    SOL_SEL=0
    S_1=1
    S_10=10
    S_11=11
    S_12=12
    S_2=2
    S_3=3
    S_4=4
    S_5=5
    S_6=6
    S_7=7
    S_8=8
    S_9=9
    VCO_1=5898.24
    VCO_10=0
    VCO_11=0
    VCO_12=0
    VCO_2=0
    VCO_3=0
    VCO_4=0
    VCO_5=0
    VCO_6=0
    VCO_7=0
    VCO_8=0
    VCO_9=0
    VCXO_1=122.88
    VCXO_10=0
    VCXO_11=0
    VCXO_12=0
    VCXO_2=0
    VCXO_3=0
    VCXO_4=0
    VCXO_5=0
    VCXO_6=0
    VCXO_7=0
    VCXO_8=0
    VCXO_9=0
    

    能否向我提供正确的配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅以下更新的配置文件,了解 CLKin0输入处的10MHz 输入参考。

    e2e.ti.com/.../LMK04610_5F00_10M_5F00_CLKin0_5F00_PLL1.tcs

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 阿杰特,

    我尝试 了 LMK04610_10M_CLKin0_PLL1.TCS 配置文件,但在 PLL1上没有锁定。

    回路滤波器在 PLL1上使用了4.7uF 电容器。

    是否可以提供 另一个来配置文件?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否使用 LMK04610EVM 或电路板来验证设备?

    提供的配置文件已在默认 LMK04610EVM 上测试。 因此,它应该在 EVM 或电路板上正常工作(如果电路没有变化)。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的阿杰特,

    我使用了自我验证 。 我手上没有 EVM 板。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为,我们需要看看您的主板示意图。 如何提供输入和状态针脚的路由和端接?

    您可以通过 LMK04610EVM 详细信息交叉检查您的原理图,或/或在 此处与大家分享以了解情况吗?

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的阿杰特,

    如果设备初始完成,则关闭并打开10 MHz 时钟进入 PLL 锁定。 如果10MHz 参考时钟保持工作,则会闪烁锁定。

    他们如何修改配置或程序以保证稳定性,从而使其发挥作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我怀疑 CLKin0端口的10MHz 参考输入电平和转换速率。 您的10MHz 输入是否符合输入要求?

    对于正弦输入信号,您可能需要输入更多的功率以保持其转换速率要求。 如果差分输入,则它应该是符合其要求的方波。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的阿杰特,

    如果将 PLL1_LO_NORESET 设置为启用,则 PLL1的锁定工作正常。

    相位噪声1KHz 至1MHz 为3.4 mDeg,抖动为78.08fs。  

    如果想要获得更高的相位噪声性能。  如何修改配置?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    使用 PLL1_LOL_NORSET --> 1,是的,它的工作原理与您在上面提到的关闭和打开10MHz 时相同,它会锁定。 即 当 PLL1_LOL_NORSET 设置为1时,它不会在失去锁定时重置 PLL。

    您是否已检查了10MHz 参考输入功率的增加情况?

    上述抖动的频率是多少?

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的阿杰特,

    我已经检查了输入功率1Vp-p

    抖动提到的抖动为122.88MHz。


    谢谢,

    SJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果输入信号正弦,我建议将功率增加10/12dBm 并查看性能。

    根据 抖动计算所需的集成带宽,它将取决于使用的 VCXO 和 PLL2环路滤波器优化的相位噪声性能。

    对于 PLL2环路滤波器, 我建议使用 TIC Pro 环路滤波器计算器页面来先处理环路滤波器设置以供您评估 ,如果 有任何问题,请联系 TI。  

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔