This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005:需要 REFCLK

Guru**** 2839450 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111, CDCM7005, CDCM7005-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1083865/cdcm7005-need-for-refclk

部件号:CDCM7005
“线程”中讨论的其它部件:CDCLVP111,,,

你(们)好

我知道 CDCLVP111是以下用途的最佳解决方案。
但是,我希望您确认以下问题。

问:如果用户不使用 PRI_REF 和 SEC_REF,并且只使用另一 IC 的 VCXO_In,此设备是否可以正常工作?
(根据方框图,VCXO_In 返回到输入电路。 因此,如果用户在没有 PRI_REF 或 SEC_REF 的情况下无法使用此设备,请告诉我。)

此致,