This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:LMK04832频率规划师解决方案得分

Guru**** 2572215 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1084411/ticspro-sw-lmk04832-frequency-planner-solution-score

部件号:TICSPRO-SW
“线程”中讨论的其它部件:LMK04832USB2ANY

您好,

我是 TIC Pro 工具的新手。 浏览了《LMK04832 EVM 用户指南》。 在我生成可能的解决方案后,有人能在“频率规划器”选项卡下明确“得分”的含义吗?

例如,我获得的解决方案得分为76.8。 假设这是100分之一,这是好还是坏?

另一个问题是,是否可以使用 TIC Pro 工具在自定义板(而不是 EVM)上对 LMK04832芯片进行编程?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,托马斯,

    “分数”功能为100分, 非常基本-它 将解决方案分为 FPD 频率与支持的最大 FPD 频率的比率,以百分比表示; 在这种情况下,相位探测器245.76MHz 的得分是76.8,因为245.76/320 =.768 (76.8%)。 同样,“最佳”分数将是320MHz (320/320 = 1.0,100%)的相位探测器-但这不可能用于源自2457.6MHz 或2949.12MHz VCO 的探测器。  由于最大化相位探测器频率往往 会优化相位噪声性能,因此有助于区分 可能存在多相位探测器频率的解决方案。

    只要 USB2ANY 可以连接到 SPI 报头,TIC Pro 就可以在其它主板上对 LMK04832进行编程。 有关引脚的信息,请参见下面的红色部分:

    此致,

    德里克·佩恩