This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE906-706 PERFEVM:无法编程

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE906-706PERFEVM, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1084333/cdce906-706perfevm-cannot-program

部件号:CDCE906-706 PERFEVM
“线程”中讨论的其它部件: CDCE6214

我有 CDCE906-706PERFEVM,带有并行端口电缆(DB25到 USB)。 我将3.3伏的电压连接到三个输入中的每一个,并将接地连接到接地输入。 我在6个输出中收到27 MHz 作为默认设置。 我已下载 TI Pro 时钟。 我尝试对设备进行编程并收到写入错误。 当我尝试读取设备寄存器时,收到一条读取错误“无输入数据读取信号”。 我按照用户指南操作,因为此设备应该是即插即用的。 我还需要做些什么才能对其进行编程吗?