This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1EVM:CDCE6214-Q1EVM 评估模块的尺寸

Guru**** 2549670 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1EVM, CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1084318/cdce6214-q1evm-dimension-of-the-cdce6214-q1evm-evaluation-module

部件号:CDCE6214-Q1EVM
“线程”中讨论的其它部件: CDCE6214-Q1

大家好,团队

我们的客户希望了解  CDCE6214-Q1EVM 评估模块的长度,宽度和厚度。  请您分享 这些信息吗?

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

     CDCE6214-Q1EVM 的尺寸为~5.12"* 3.45"(厚1.6mm),而仅具有轨迹布线的 CDCE6214-Q1位于主板右侧(黄色框),大约为2.62"* 3.45"。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet,  

    感谢您的快速响应。 关于主板的厚度,您能否提供包括组件在内的厚度?

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    包括  板厚度在内的总高度取决于板上组件的最大高度。 这些位于主板 接头/跳线(J7/J27等)上。 - 61300311121),带有短跳线和电源接头(J24- 1776275-2)。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔