This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:更改频率的顺序

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1084263/lmx2572-sequence-for-changing-frequencies

部件号:LMX2572

大家好,团队

请告知建议的频率更改顺序。

当从 f0更改为 F1时,只有带有更改的寄存器被重写以节省时间,并且写入带有 FCAL_EN =1的 R0。

但是,写入后,它将进入解锁状态。

从 f0更改为 f1时,如果所有寄存器都已设置,它将正常锁定。

让我知道你的想法。

此致,

阿达奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿达奇-桑,

    在 f0被锁定后,您需要将频率切换为 F1,只有那些相关的寄存器(例如 PLL_N,PLL_NUM)和 R0进行编程。  

    当切换到新频率时,您能否共享您的寄存器配置和准确的顺序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San,您好!

    感谢大家的支持。

    客户已将 R0 B1设置为重置所有寄存器。

    他们可以通过删除此设置来确认它是否有效。

    此致,

    阿达奇