This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM1802:配置 LVCMOS 仅在没有 LVPECL 的情况下工作

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1084993/cdcm1802-configuring-for-lvcmos-only-function-without-lvpecl

部件号:CDCM1802

您好,

我们将此部件用于使用 Y1输出的 LVCMOS 输入和 LVCMOS 输出功能。 Y0/Y0_N 上的差分 LVPECL 输出保持浮动。 要禁用 LVPECL 功能,我们打算 使用接地引脚 VDD0和 VDD0_1 (引脚9和12)。 引脚10和11为左浮动。 这笔罚款是否会相应执行?

DS 注释显示可将 VDD0和 VDD0_1拉至 GND。 当 LVPECL 未用于我们的功能时,供应 VDDPECL 电源是否正常?  

对于单端输入,交流耦合 LVCMOS 输入被馈入(引脚2),而 IN_N (引脚3)被绑定到 VBB (引脚4)。  

我们的原理图如下所示

请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    为 LVPECL 输出禁用提供的硬件配置良好,左侧打开  Y0/Y0_N 引脚,VDDO 被拉至地电位。

    对于 LVCMOS 输入,可以用50欧姆电阻器替换 R541。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔