This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:电平为0.33V (最大输入低)至3.3V (最大输入高)的 CMOS 输入是否需要在 R25中启用转换率检测电路?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1084355/lmk03318-would-a-cmos-input-with-levels-of-0-33v-max-input-low-to-3-3v-max-input-high-require-slew-rate-detect-circuitry-to-be-enabled-in-r25

部件号:LMK03318

我一直在阅读 LMK03318的数据表,并看到了这篇关于 LVCMOS PRIREF 输入引脚的小注。  

我们计划使用的振荡器的输入低电压最大为0.33V,这不需要启用转换速率检测电路吗? 由于输入高电压为3.3V,因此超过了1.7伏。

我的另一个问题是有关用于模拟此芯片的 Webench 工具的问题。 我在这个网站上看过很多论坛,人们使用 Webench 工具来模拟这种芯片,但我再也找不到这种精确的工具了。 这是否已转变为更基本的时钟树架构师? 我们很想与这款 PLL 一起模拟我们的参考振荡器,以了解它将如何工作,因为我们不确定指定相位噪声和 RMS 抖动是否对 PLL 太大。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    这是正确的,您不需要启用转换率电路。 使用 PRI_REF 作为输入时,请确保不超过 VDD_In。 sec_REF 最大 VIH 为2.6V。

    对于模拟,您可以使用 PLLatinum SIM

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢朱利安,这帮了很多忙!