请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK03318 我一直在阅读 LMK03318的数据表,并看到了这篇关于 LVCMOS PRIREF 输入引脚的小注。
![]()
我们计划使用的振荡器的输入低电压最大为0.33V,这不需要启用转换速率检测电路吗? 由于输入高电压为3.3V,因此超过了1.7伏。
我的另一个问题是有关用于模拟此芯片的 Webench 工具的问题。 我在这个网站上看过很多论坛,人们使用 Webench 工具来模拟这种芯片,但我再也找不到这种精确的工具了。 这是否已转变为更基本的时钟树架构师? 我们很想与这款 PLL 一起模拟我们的参考振荡器,以了解它将如何工作,因为我们不确定指定相位噪声和 RMS 抖动是否对 PLL 太大。