This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM61001:我们是否实际需要在模拟电源上使用铁氧体磁珠?

Guru**** 2929430 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM61001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1084645/cdcm61001-do-we-actually-require-ferrite-beads-on-analog-power-supply

部件号:CDCM61001

您好 TI 团队,

最近我看到了阿尔图姆的一篇文章。 链接 在此处。根据链路,一位经验丰富的人员表示,他们的设计中不使用铁氧体磁珠,通过查看设备的波纹要求,仍然可以获得良好的噪音和 EMI 性能。

根据链路,铁氧体磁珠似乎会导致设备性能下降,同时也会导致眼图损坏。

现在,我正在使用 CDCM61001作为项目的一部分来生成125MHz LVDS 时钟和25MHz LVCMOS 参考时钟。

我有一些问题,如下所示。

  1.  根据数据表,我们需要区分两种耗材。 使用铁氧体磁珠的输入/输出电源和模拟电源。 如果我去除铁氧体磁珠而不分离两个供应部分,该怎么办? 我可以这样做吗?
  2. 我如何设计 PDN 并为这款振荡器提供系统而不使用铁氧体磁珠? 如何查找模拟电源引脚的波纹要求? 如果不使用铁氧体磁珠,我需要考虑哪些参数和其他事项。
  3. 如果我不使用铁氧体磁珠,有什么好处?
  4. 根据 Altium 链接,铁氧体磁珠似乎无用。 是真的吗?

谢谢,

阿比希·乔克希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨, Abhi,

    感谢大家分享这篇文章。 CDCM61001可能不受此影响,因为它以更低的频率运行。

    我们在电源中安装铁氧体磁珠的主要原因是为了防止输入/输出到 VCO/PLL 电源的噪音耦合。 此噪音会增加设备的抖动。

    但是,您可以自由尝试在系统中取出铁氧体磁珠。  

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是对的,但正如文章所说,如果我们放置铁氧体磁珠,设备的性能将变得更差。

    如何设计 PDN 系统而不使用铁氧体磁珠。

    例如,如果我正在处理高频 PLL 或 VCO,那么如何为没有铁氧体磁珠的产品设计 PDN?

    如果 CDCM61001是低频,那么哪种设备必须在电源线路中使用铁氧体磁珠?

    我如何设计 PDN 并为这款振荡器提供系统而不使用铁氧体磁珠? 如何查找模拟电源引脚的波纹要求? 如果不使用铁氧体磁珠,我需要考虑哪些参数和其他事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Abhi,

    例如,您可以使用2个分离的 LDO,然后您不需要在电源之间使用铁氧体磁珠。 这使您可以充分过滤 I/O 设备到 PLL/VCO 设备的噪音。

    我没有纹波要求,因为这台设备很久以前就已经完成了。

    同样, 如果您有一个电源,您可以尝试在系统中取出铁氧体磁珠。 但这与 TI 的建议是不对的。

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能共享任何文档或方法来计算模拟电源针脚的波纹要求。

    您能否指导我计算 CDCM61001模拟电源针脚的波纹要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Abhi,

    我没有纹波要求,因为这台设备很久以前就已经完成了。

    此致,

    朱利安