This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:设备 C1/C2/C3 EEPROM 旋转&差异

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1085465/lmk03328-device-c1-c2-c3-eeprom-spins-differences

部件号:LMK03328

您好,

关于 C1/C3后缀差异的线程 ID #1083773过帐查询,是否有任何与差异相关的文档,因为 LMK03228数据表中未指定自定义?

我曾遇到过这样的情况:由于 供应限制,工程师计划将 LMK03328RHSR 和 LMK03328RHSRC3都限定为用于不同项目的同一插槽。 如果能就此分享任何进一步信息,请不胜感激。 谢谢。

巴西,

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leo,

    不同的后缀用于同一零件中特定于客户/用例的 EEPROM 自旋。  

    此致,

    阿耶特·帕尔