This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832 Pllatinum 环路增益更改主体

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1086149/lmk04832-lmk04832-pllatinum-loop-gain-change-principal

部件号:LMK04832

大家好,团队  

我在模拟 LMK04832中的 VCXO 增益值差异时发现,在 Plautinum 中有一个“环路增益变化51.9%”的提示,并提醒我重新设计环路滤波器。  但我只将 kV 从0.007MHz/V 更改为0.0081MHz/V,没有超过50%的变化。 因此,请您帮助我了解环路增益变化如此巨大的原因,并需要重新设计环路滤波器。  

谢谢。  

B.R.

Zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhizhao,

    循环增益变化的计算公式为(知道-克尔德)/克尔德。

    K1 = KPD * Kvco / N = 0.45mA * 0.007MHz/V / 256 = 1.2304e-5

    K2 = KPD * Kvco / N = 0.45mA * 0.0081MHz/V / 256 = 1.4238e-5

    (K2 - K1)/ K1 =(1.4238 - 1.2304)/ 1.2304 = 15.7%

    由于您看到了不同的环路增益变化,因此有两种可能的解释:

    1.  第一次单击“计算循环筛选器”按钮时,系数看起来非常不同。 如果您从未单击“计算循环过滤器”按钮,则会使用默认参数初始化循环增益值。
    2. 数学中有一个错误。 我检查了,但没有看到会在数学中产生错误的任何东西。

    我进入了筛选器设计器选项卡,将“强制组件值”设置为您在循环筛选器中使用的值,将 VCO 增益设置为0.007MHz/V,然后单击“计算循环筛选器”按钮。 LBW,PHI 和 Gamma 都受到限制,因为循环过滤器的值是强制的,因此循环 特征不会改变。 但是,单击该按钮将初始化新的基线环路增益。

    然后我将增益更改为0.0081MHz/V:

    显示循环增益的正确变化。

    此致,

    德里克·佩恩