This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:在全协助模式下仅一次跳频时,MUXOUT 引脚会多次变高

Guru**** 2815795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1085992/lmx2595-muxout-pin-goes-high-several-times-during-only-one-frequency-hopping-in-full-assist-mode

部件号:LMX2595

你好,我

我正在使用完全辅助模式并遵循以下程序。 VCO_CAPCTRL 和 DACISET  是提前计算的。 MUXOUT 引脚是否可能在仅一次跳频期间多次偏高?

我猜 VCO_CAPCTRL 和 DACISET 的值可能有问题。 我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,刘

    在全协助下,可以通过校准而不是计算获得 VCO 参数,这将确保您有正确的 VCO 值。

    请注意,只要您完成了注册记录,该书面值就会立即生效。 例如,在流程图的底部块中,写入(1)后,新的 PLL N 将立即生效。 换言之,您的 PLL 将立即解锁。 因此,锁定检测将变低。 为了减少“解锁”时间,您必须尽快对寄存器进行编程。