This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00338:建议将 LMK00338 HSL 输出转换为 LVDS 的电路?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00338, LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1085903/lmk00338-recommended-circuit-to-convert-lmk00338-hcsl-output-to-lvds

部件号:LMK00338
“线程: LMK00301”中讨论的其它部件

您好,

我的 PCIe 交换机需要用于时钟的1.8V LVDS 输入。  是否有推荐电路将 HSL 输出时钟从 LMK00338转换为 LVDS 信号?  (1.2V 偏移,600 mVpp 摆动)

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以推荐时钟缓冲器,它们可以将 HSL 输出转换为 LVDS,它们是 LMK00301/304/等等...

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔