This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:集成相位噪声

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1086455/lmx2594-integrated-phase-noise

部件号:LMX2594

您好,

请提供 TI 的参考,以描述集成相位噪声。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JH,

    如果您正在寻找集成相位噪声的定义,请参阅以下详细信息。

    例如,如果您有如下相位噪声图解。

    要计算积分相位噪声,首先必须定义积分带宽。 例如,在200Hz 和500kHz 之间。

    然后,集成相位噪声将等于绿色区域。 假设 L(f)代表相位噪声曲线。  

    绿色区域的面积 等于  

    上述公式返回单边带集成相位噪声。  要获得双边带集成相位噪声,请将此等式乘以2。