This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595EVM

Guru**** 2528860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1086436/lmx2595evm-lmx2595evm

部件号:LMX2595EVM

大家好,

 关于2595 PLL 的一些问题。

问题1:

 每次更改频率时是否都需要校准? 以下是对 FCAL_EN (VCO 调谐范围/优化校准?)的参考 来自2595数据表的7.5:

 7.5.2更改频率的建议顺序更改频率的建议顺序如下:

1.更改 N 分禾器值。

2.对 PLL 分子和分母进行编程。

3.程序 FCAL_EN (R0[3])=1。

问题2:

我们在通电后重新写入所有寄存器非常不方便。 您能否推荐解决方案? 根据数据表中的以下内容,建议不要以默认状态启动设备:

7.5.3对设备进行编程时,一般编程要求遵循以下要求:1. 对于表24中没有字段名称的寄存器位,需要像寄存器映射中所示对这些值进行编程。 2.并非所有寄存器都需要编程。 有关详细信息,请参阅表23。 3.开机重置寄存器值可能不是最佳值,因此始终需要在设备通电后对所有需要的寄存器进行编程。 请注意,寄存器说明中的“重置”列是“加电-开启重置”值。

提前感谢您的帮助!!

达里安·麦克杜格尔

桑迪亚国家实验室

(408) 717 2606

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Darian,

    右侧,在 Vcc 通电后,需要对所有寄存器进行编程。  

    切换频率时需要校准,有关详细信息,请参阅 SNAA336