This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:长期相位同步

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1086113/lmx2592-long-term-phase-synchronization

部件号:LMX2592

我有一个应用程序,需要确保多个合成器之间的相位同步在10度以内,并且在有或没有电源循环的情况下,可以在很长的时间(几个月)内实现相位同步。  我想知道 LMX2592是否是一款适合此类应用的设备。  如果我 根据 数据表中的信息同步并设置多个连接到相同频率参考的 LMX2592合成器的相对相位关系,那么 LMX2592合成器之间的相对相位关系是否会在很长一段时间内保持固定?  如果发生电源循环并将合成器重新编程回其原始设置,相对相位关系是否会保持不变?  我担心它们会随着时间的推移而分离,或者参考信号上的噪音可能会影响长期同步。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ed,

    我们没有可靠的答案,但我想是的,阶段会随着温度的变化而变化。

    如果您有直接 VCO 输出(即不使用分隔器),并且输出频率是参考时钟的整数倍数,则在每个电源循环后,输出将具有与参考时钟的确定性相关系。 零件到零件的变化是预期的,它将随温度而变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    感谢您的快速回复。  我认为我可以校准任何零件的零件变化,我的温度范围很小,所以我不用担心太多。  然而,我想知道,如果您认为有任何理由期待两个 LMX2592合成器之间的相对相位随着时间的推移会持续漂移,这也是出于其他一些原因。  例如,如果我设置了两个连接到相同100MHz 参考的 LMX2592评估板,请将两个板的输出频率设置为2500MHz,然后通过调整其中一个板的相位将两个板之间的相对相位设置为90度。  然后我让他们在这种状态下跑了几天或几周。  您预计相对相位会在 90度左右变化,还是会有任何影响,使相对相位从90度缓慢漂移,并在几天后几周处于完全不同的相位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ed,

    我没有数据支持,但我希望会有一些漂移,但总体而言,相位差仍接近90度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此发表的意见!