This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 9DMV0141A (Renesas)的替代部件,它是2:1 PCIe Gen1–5时钟 Mux。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00338, LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1086426/alternative-part-to-9dmv0141a-renesas-which-is-a-2-1-pcie-gen1-5-clock-mux

“线程”中讨论的其它部件:LMK00338LMK00334

您好,Support,  

TI 是否可以替代 DMV0141A (Renesas),即2:1 PCIe Gen1–5时钟多路复用器? 是否有更多符合 PCIe Gen5标准的输入4:1 (4个输入,1个输出 mux)?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TI 可能没有与 9DMV0141A (Renesas)完全相同的替代部件,但可用于+2.5V 或3.3V 的 PCIe 第1-5代时钟缓冲器,它们是 LMK00334,LMK00338等。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔