This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:具有相同除法值的 AC-LVDS 输出之间的典型输出偏差是多少?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1086485/lmk03318-what-would-be-the-typical-output-to-output-skew-between-ac-lvds-outputs-with-the-same-divide-value

部件号:LMK03318

您好,

由于数据表中没有具体提到这一点(仅限绝对最大值),我希望得到一些澄清,了解我们可以期待什么是这方面的典型值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    数据表提供了最大偏移 规格 ,但不提供任何典型值,因为偏移可能会因各种因素(如温度等)而异。 用户可以使用最大倾斜度。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔