This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:时钟配置

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1084735/cdce6214-q1-clock-configuration

部件号:CDCE6214-Q1

您能否建议如何配置/设置我的应用程序注册的值?

如何计算“循环过滤器”或显示合适的值?

对于视频,可选择输出的两个低波之一(单通道 LVCMOS):

 1.74.25 MHz (默认)

 24.17582418 (74.25/1.001) MHz  

对于音频,可选择输出的四个低音箱之一(单通道 LVCMOS):  

 8.192 MHz (Defaullt)

 2.11.2896 MHz

 12.288兆赫

 24.576 MHz

PRIREF = 27MHz OSC

无 SSC,无 DCO

I2C 通信

请提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡马达-桑,

    TIC Pro 可用于创建配准设置。  

    您可以使用这些按钮将默认循环筛选器参数用于小数或整数 PLL 配置。 如果“数字”字段大于0,则 PLL 处于分次模式。  

    在输出选项卡中,您可以计算频率计划。 输入 74.17582418 MHz 时,也可以输入 74.25/1.001。

    然后,您需要单击“计算频率计划”。 这将填充右下角的表格。 在这里,您需要选择一个 VCO 解决方案,然后单击“Apply Selected”(应用选定项)。

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。