This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE72010:SPI -读取命令

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1086317/cdce72010-spi---read-command

部件号:CDCE72010
“线程:USB2ANY”中讨论的其它部件

大家好,团队

我正在帮助客户解决 USB2ANY 的 SPI 命令无法正常工作问题。  

我想与专家核实 Read 命令是否为0xCE (共4字节)以读取状态寄存器12?  

顺便提一下,客户已经确认写入命令4字节可以与波形捕获匹配,如下图2所示。

谢谢!

安德鲁

发出命令:682C02C0 (与波形匹配)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    寄存器12包含状态和诊断位,这些位取决于设备的实际状态。

    因此,在转至 SPI 读取之前,客户是否能够正确写入其他寄存器,以及是否在设备性能上进行复制。 我认为上述 SPI 捕获在设备 SPI 引脚上,但实际写入变化是否会影响设备? 是否可以确认?

     

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Ajeet,

    客户现在可以使用 USB2ANY,thx 来实现这一功能!

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    如果我理解正确,客户是否能够解决 USB2ANY 问题? 请确认。

    如果是,我们可以关闭此线程。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,Ajeet,此设备的 SPI 通信在 LSB 中具有相当独特的写入/读取功能,

    USB2ANY GUI 似乎无法 为用户将 MSB 的长比特流反转至 LSB,似乎每次只能反转8位。 (8:0 -> 0:8)

    因此,客户所做的是在 MSB 中写入/读取,并重新排列整个命令位31:0 -> 0:31。  

    希望它能给其他人带来好处,谢谢

    安德鲁

    读取 70 00 00 00 00  (第二个十六进制数字是地址4位)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    很好地了解问题已得到解决并对其有一些了解。

    此致,

    阿耶特·帕尔