This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:多个问题

Guru**** 2845470 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1085934/lmk05028-several-questions

部件号:LMK05028
“线程: LMK05318”中讨论的其它部件

你(们)好

如果我们问 LMK05028,您会介意吗?

问题1>
我们应该设定这些价值多少?
-频率检测阈值
-DPLL 频率锁定探测器
-DPLL 相位锁定探测器

-XO 输入容差: ±25ppm
-参考 输入容差: ±30ppm

<Question2>
 是否可以连续操作重置后的操作?
寄存器 R12: 软件重置所有功能
注册 R676: 软件重置输出通道
注册 R677: 软件重置 PLL2,软件重置 PLL1
作为这个问题的背景,客户连续操作“Register R12: Software Reset All Functions” ,输出时钟不 不稳定。

此致,

松本宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hirotaka,

    DPLL 锁定探测器将根据您所需的配置而有所不同。 如果按  下面显示的“运行脚本”按钮,GUI 将自动计算您的配置的最佳设置。

    2.是的,这是可能的。 请按 “写入所有寄存器 ”按钮重新写入所有寄存器,然后尝试执行 软重置芯片。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚山

    感谢你的回复。

    DPLL 锁定探测器将根据您所需的配置而有所不同。
    如果按 
     下面显示的“运行脚本”按钮,GUI 将自动计算您的配置的最佳设置。
    ->我们认识 到 GUI 将使用 TICSPRO 的运行脚本自动计算您的配置的最佳设置。
    根据我们的要求,尽管 存在 XO 输入容差或 参考 输入容差,我们是否应该使用计算 数字?
    平均数字是否与以下 URL 相同?
    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1060029/ticspro-sw-ticspro-in-case-of-using-lmk05318

    是的,这是可能的。 请按 “写入所有寄存器 ”按钮重新写入所有寄存器,然后尝试执行 软重置芯片。
    ->作为问题的背景,重置 R12后,设备开始 运行多个序列。
    因此,当 R12的重置反复运行时,我们怀疑设备运行不当。
    请给我们建议。

    此致,

    松本宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hirotaka,

    1.如果您已经执行了运行脚本,则当前的 DPLL 频率锁定和 DPLL 相位锁定不需要更改,将适用于您的 XO 和参考容差。 另一篇文章中显示的平均数字是 LMK05318,而不是 LMK05028。

    2.请提供发生的顺序吗?

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚山

    感谢您的回复!

    1.如果您已经执行了运行脚本,则当前的 DPLL 频率锁定和 DPLL 相位锁定不需要更改,将适用于您的 XO 和参考容差。 另一篇文章中显示的平均数字是 LMK05318,而不是 LMK05028。
    ->我们想确认一点。 在您的描述“DPLL 频率锁和 DPLL 相锁不需要更改 ”中,  
      这是否意味着它不需要考虑  XO 输入 容差和引用输入 容差?  
    作为我们的假设,  
    示例)设置 DPLL 频率锁定检测时   

     -XO 输入容差: ±25ppm
     -参考 输入容差: ±30ppm
    ->在这种情况下,我们认为应该设置的值应大于每个 PPM,例如锁定 ppm =200ppm 和解锁 ppm =300ppm。

    2.请提供发生的顺序吗?
    ->根据我们的假设,R12的复位顺序如下;
    1:在重置序列期间
    0: 重置顺序完成
    如果 R12的复位反复运行,我们是否应该确认为0 ( 复位序列完成)? 0->1->0
    我们听取了客户的意见;
    为了尝试 
     连续在 TISPRO 上执行软重置芯片, 输出时钟 有时不不稳定。”


    然后,还建议使用由 TICSPRO 生成的平均数字?
    “平均数字”的用途是什么?

    此致,

    松本宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hirotaka,

    正确,DPLL 频率锁定和 DPLL 相位锁定探测器 不 依赖于 XO 输入容差和参考输入容差。  运行脚本 将根据您的 XO 频率,参考输入频率,DPLL LBW 和 TDC 速率计算锁定设置的最佳设置。

    XO 输入容差和参考输入容差仅影响 频率检测阈值。

    最小有效阈值应为最大 XO 频率错误+最大 PRIREF / SECREF 频率错误+精度(ppm)。 最小无效阈值应为有效阈值+精度(以 ppm 为单位)。

    由于您的 XO 有25 ppm 错误,而您的参考有30 ppm 错误,请将有效值设置为65,解锁为75,平均值设置为10。

    2.是的,请在执行另一项重置前确认重置为低(0)。 此外,我不清楚为什么您需要连续执行多个重置。 只需重置一次即可。

    3.是的, 运行脚本 会将平均值更新为建议的配置设置。  

    对于频率检测阈值,AVG 将控制检测到参考输入具有有效频率所需的时间。

    对于 DPLL 频率锁定探测器,锁定平均值设置了 DPLL_LOFL 在输入有效参考后降低的时间。

    Unlock Avg (平均解锁)设置 DPLL_LOFL 在有效引用不再存在时达到高位所需的时间。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔