This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:时间要求

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1087716/lmk04832-timing-requirement

部件号:LMK04832

大家好,团队

客户希望了解 T1,T2,T3,T4,T5的计时要求,如下图所示,使用 mk04832时。

SYNC 用于时钟输出同步。请帮您忙吗?

雷娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷娜,

    在我们提供时间安排之前,请先考虑以下几点:

    • PIN 模式重置和 寄存器重置执行相同的功能,因此确保 POR 的最简单方法是在初始寄存器配置期间在 R0中设置重置位。 确保在单个 SPI 写入所需的时间内进行重置。
    • SYNC_PLL1_DLD 和 SYNC_PLL2_DLD 等多种功能可以自动执行同步过程,以便在 PLL1或 PLL2分别锁定时自动执行同步过程。

    现在,如果客户要生成 PIN 重置和同步,无论:

    T1:最小时间= 0。 如果需要,可以用电源拔出复位销。

    T2:最小时间= 1µs。 我们预计重置可能在四到五个状态机器时钟周期内发生,而 LMK04832中的状态机器时钟以10MHz±30%的速度运行,因此1µs 是一个安全的选择。

    T3:最小时间=0。 复位针脚过低后,寄存器配置可能会立即发生。 SPI 通信比状态机器时钟慢。

    T4: 最小时间=完全取决于应用程序设置和 PLL 锁定的时间。 PLL 锁定前不应生成同步脉冲。 原则上,只要有时钟分布路径信号(例如,VCO 启动并运行),就可以随时生成同步脉冲。 实际上,有些配置在零延迟模式下将 SYSREF 分隔器作为反馈分隔器环回,理想情况下,分隔器重置只能在 PLL 锁定后进行(特别是当同步重新计时到 SYSREF 分隔器时)。 如果 LMK04832上没有输入到输出相位对齐要求,T4 =0的最小时间 和同步事件可以由 引脚或软件自动处理。 如果根据向其中一个 PLL 提供反馈的 SYSREF 分隔器有输入到输出相位对齐要求,则 T4的最短时间是具有 SYSREF 分隔器反馈的 PLL 锁定所需的最长时间。

    T5:最短时间=完全取决于应用程序设置。

    • 当同步仅重新计时到时钟分配路径分隔器时,最小时间可能为5ns +1 时钟分配路径周期-同步引脚电路中到时钟分配重新计时器的传播延迟可能为5ns,  时钟分布边缘必须至少高一次才能生成同步信号。 同步信号必须在八个时钟分布路径周期内保持高信号,或者我们可以启用 SYNC_1SHOT_EN,同步脉冲只需要持续5 ns +1时钟分布路径周期(同步事件所需的持续时间内,单次触发将触发)。  
    • 当同步重新定时到 SYSREF 分隔器或处于脉冲器模式时,最小时间为5ns +1 SYSREF 周期。 从技术上讲,如果 已知 SYSREF 的阶段,则总时间可以缩短-只要同步事件中的 SYSREF 边缘时钟较  同步事件中的 SYSREF 边缘时间长,则该事件只需要持续1个时钟分布路径周期,而不是 SYSREF 边缘内部偏高的时间。 实际上,同步系统中 SYSREF 的确切相位未知,内部 SYSREF 计时器和输出之间存在延迟,这可能会导致相位难以预测,因此产生真正最小的同步脉冲非常困难;  实际上,在 SYSREF 上升边缘后等待几纳秒就足够了。
    • 如果同步重置为时钟分配路径分隔器,且同步信号由 CLKin0生成,则此信号只需持续一个时钟分配路径周期(使用 SYNC_1SHOT_EN)或八个时钟分配路径周期(不使用 SYNC_1SHOT_EN)。 CLKin0路径定时非常精确,由双极晶体管电路元件制成,与慢同步引脚不同,慢同步引脚由 MOS 晶体管元件制成,PVT 的可变延迟更大。 因此,CLKin0脉冲可能要短得多。
    • 同步脉冲正时没有真正的上限。 它可以持续多久,以方便或方便生成脉冲。

    此致,

    德里克·佩恩