This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:时钟缓冲器是否可以用作常规数据缓冲器?

Guru**** 2513095 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCV304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1087641/cdcv304-can-the-clock-buffer-be-used-as-a-regular-data-buffer

部件号:CDCV304

CDCV304也可以用作数据缓冲区吗?

我需要将时钟和数据线路缓冲为3个负载(80 MHz)。 如果我对时钟使用 CDCV304,那么如果我对数据使用另一个 CDCV304,则可能可以接受部件歪斜。

还是有更简单或更小的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗杰,

    CDCV304没有任何重新计时阶段,如果没有时钟和数据的部件歪斜(最大为0.4 ns)限制,则应用作数据缓冲区。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供反馈。

    罗杰