This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC7005-EVM:如何测试 CDC7005 EVM?

Guru**** 2927510 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, CDC7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1086804/cdc7005-evm-how-to-test-cdc7005-evm

部件号:CDC7005-EVM
“线程”中讨论的其它部件: USB2ANYCDC7005

大家好,我正在尝试运行此 EVM,但我感到非常困惑。  

首先,EVM 接口是一个并行端口,但任何地方都不提供或指示电缆(连接 USB 或类似电缆)。 我已经看到 SPI 信号也很容易访问。

其次,应该用于运行此主板的软件只是在我的 Windows 10中导致错误-此应用程序已请求运行时以一种异常的方式终止它-  对此错误有任何线索吗?  

最后,我尝试看看集成电路专业版是否支持此主板,希望通过 USB2Any 和 CDC7005-EVM 主板建立我自己的接口,但似乎不支持该主板。 那么,我该如何评价这一委员会呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CDC7005是一个非常旧的部分,提供的 GUI 可能无法与最新的 Windows 操作系统配合使用(该软件在 Windows 2000/XP/XP *64下运行)。 集成电路专业版也不支持此部件。

    我建议使用 http://www.ti.com/tool/USB2ANY 工具,该工具将 SPI 信号直接连接到 J28/J27 ,并可以对设备进行编程。 它将为您提供从 PC (USB)到 SPI 的通信方式。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,这正是我所想的,但这意味着我需要在没有 API 支持的情况下直接对 EVM 进行编程。 所以我需要弄清楚我需要初始化的寄存器以及如何初始化,对吗? 或者,我可以通过 USB2Any 加载某些预定义序列或类似序列。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cesar,

    我可以看到这两种方式:

    1.找到安装了旧操作系统的 PC,安装 GUI 时不会出现错误/问题,并可以配置设备。

    2.需要通过 USB2ANY 查看每个寄存器设置的所需性能/操作和编程。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以我可以使用 USB2Any 连接到 SPI,但我需要获取 SDK 吗? 是否有任何更简单的接口可以通过 SPI 发送数据,或者我需要使用 SDK 自己编写数据代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cesar,

    是的,USB2ANY 可以提供通过 SPI 写入寄存器的接口,但您需要自己配置/设置所有寄存器并写入。 这只有四个32位寄存器,您需要根据所需的设置进行设置。 遗憾的是,除了 GUI (仅 在旧操作系统上运行)之外,没有其他 API 支持。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔