This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1106:关于绝对最大额定电流

Guru**** 2800775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1085028/lmk1c1106-about-absolute-maximum-current-rating

部件号:LMK1C1106

各位专家:

我想确认第6.1节列出的绝对最大电流额定值是所有输出的总和,这是真的吗?

我认为电流取决于绝对的最高温度,所以它是  

IO =(150 - 25)[摄氏度]/(3.3 [V]* 60 [摄氏度/W]= 630mA

当 Tj (工作接线温度参见第6.3节),VDD = 3.3 V,Rqjb (接线板热阻参考第6.4节)时,房间温度为25摄氏度。

   

为什么电流为50 mA,比计算值小?  

此致,

Katsuya Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsuya-San,您好!

    我认为,所提供的绝对 IO 电流应该用于每个输出端口,您计算的值将适用于所有输出端口/

    我正在从设计方面重新确认,并将很快返回给您。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsuya-San,您好!

    确认表6.1中的输出电流 IO 是指每个输出通道上的电流。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Ajeet Pal,

    感谢您的确认,我很高兴听到好消息!

    此致,

    Katsuya Sato