This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:手动斜坡模式有许多杂波

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1087772/lmx2594-there-are-many-clutter-in-manual-ramp-mode

部件号:LMX2594

大家好,团队

      客户 面临的问题之一:

如视频所示,手动斜坡模式下有干扰峰,斜坡的频率为2KHz。

2800M 初始,50Hz 步长:

e2e.ti.com/.../2800M_5F00_step50HZ.mp4

5300M 初始,50Hz 步长:

e2e.ti.com/.../5300M_5F00_step50Hz.mp4

下图是5300M 初始50 Hz 步骤的配置。

请提供一些解决问题的建议。 请提前感谢。

谢谢,

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艾米,

    我不知道导致这种情况的原因,VCO 频率正在上升,不应该有一个不移动的固定频率信号。  

    我不知道它是否相关,请尝试在斜坡上写入 R2[10]=0来停止状态机时钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Noel,

    谢谢你。

    目前,这种现象仍然存在。 后来,我发现在非斜坡模式下,当直接输入2800.001MHZ 和2900.001MHZ 固定频率时,视频中会出现大量干扰峰,但输入2800MHz 或2900MHZ 时不会出现这种现象。 也许在输出十进制频率时会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艾米,

    在2800.001MHz 时,短毛刺是已知的小毛刺。 这些尖头存在于任何小数 PLL 中。