This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:锁定时间

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1088298/lmx2594-lock-time

部件号:LMX2594

您好,

上面显示了一个电压控制电压,SPI 时钟频率为25MHz,黄色线路上有 SPI 时钟,绿色线路为 LMX 2594的 VCO 电压。 在跳频过程中 ,VCO 电压温度在100us (红色标记圆圈)后会有较大波动。每个频率点都有这种波动 ,但中间间隔不同。 为什么会发生这种情况?

2.《优化射频合成器 VCO 校准和优化 PLL 锁定时间》描述锁定时间 小于50us,我目前正在安装 VCO 自动校正,部分辅助模式和全辅助 模式,用于单独测试,VCO 频段跳频时间可能约为50us, 跨跳锁定时间不确定。 最长时间约为170us。 请问应该注意什么?  

此致

凯琳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好凯琳,

    您能在上图中的绿线上详细说明吗?是 VTune 电压还是锁定检测级别?

    我假设您在跳频过程中正在遵循全辅助模式的步骤。 您能否共享使用过的配置文件和过程以查看它?

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔