This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:EVM 快速启动失败

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM, LMX2820, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1088256/lmx2820evm-evm-quick-start-failed

部件号:LMX2820EVM
线程中讨论的其他部件: LMX2820USB2ANY

您好,团队正在寻求您的帮助。

为使我们的 LMX2820EVM 能够正常工作,我正在与您联系,以确认或反驳我的方法。

 在执行 EVM 快速启动过程之前,在集成电路专业版中,我在“选择器件”->“PLL + VCO”->“LMX2820”下选择了目标器件。

然后,我阅读了**自述文件**部分, 并遵循左栏中“EVM 快速启动”中描述的过程。

在步骤1中:我对+和-标题应用了3.3 V 电压。 我 测量了 TP_VDD 和 TP_GND 引脚上的直流电压,电压为1.4 V。(FYI, 主板上没有 LED 亮起)

在步骤2中:我使用 TI LMK61PDOA2参考 PRO 板来实现100 MHz 参考时钟。 我确认我们的示波器上的单端输出具有100 MHz,0.8 Vpp (50欧姆)。 (FYI,参考 PRO 连接到了与我的 PC 不同的设备以获得电源。 Reference PRO 配置为输出100 MHz LVPECL 信号,而未使用的引脚则由50欧姆终结器端接)

在步骤2中:我还使用了我们的任意函数发生器作为 100 MHz 参考时钟(我尝试了正弦和方形函数)。 我还确认了单端输出在我们的示波器上具有100 MHz,0.8 Vpp (50欧姆)。 我还尝试更改了 V_OSCin 最小和最大范围内的输出电压,如文档中所述。

在步骤3中:我在全无屏蔽双绞线(RFOUTP )上使用了50欧姆端接器,并将全无屏蔽双绞线(RFOTN)连接到示波器。 如果损失太大,我尝试了两根不同的同轴电缆。 在这方面,损失约为1.3 V 和1.6 V

在步骤4中:我将带状电缆连接到 USB2ANY,如图所示。 USB2ANY 的固件以前已升级。  

在步骤5中:单击顶部菜单“默认配置”下的“EVM 默认模式”。

在步骤6中:我在顶部菜单的“USB 通信”中选择了“写入所有寄存器”。

修改:此后,为了确保输出频率与示波器的频率范围相匹配,我在 PLL 部分的“RFOUTA”框中将输出频率设置为100 MHz,请点击 ENTER 和 Ctrl + L

验证:根据《故障排除指南》,我转至“USB 通信”->“接口”->单击“识别”->验证 USB2ANY LED 是否闪烁。

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    在这里,我在步骤1中看到了 设备电源电压应为3.3V (测量电压为1.4 V)的问题。

    您需要确保电源电压稳定,如果电压仍然较低,则需要调试电源。 电源调试可以从卸下 R18和 R21开始,并查找   TP_VDD 和 TP_GND 引脚上的电压。

    谢谢!

    此致,

    阿耶特·帕尔