This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 问题:10MHz时钟和接口建议

Guru**** 2901230 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1086096/question-10mhz-clock-and-interface-recommendation

主题中讨论的其他部件:BUF602

我想将一个10 MHz时钟信号从一个调制解调器发送到一个通过75欧姆同轴电缆连接的收发器。

您是否可以推荐一种具有驱动器和接收器的低成本解决方案,或许可以通过一些预强调/调节来确保信号保持纯净

谢谢!

哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Harry,

    很抱歉回复太晚。 我用RG11/U同轴电缆运行了一个快速模拟。 似乎3.3V LVCMOS缓冲器 是接收器端另一个缓冲器恢复信号的好选择。

    但是,我会将此信息重新分配给其他产品线,以查看它们是否有进一步的输入。

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Harry,

    请提供有关您需要发送的10MHz时钟信号的更多信息。  例如,它是模拟正弦波还是数字生成的方波?  传输和接收时钟的电压电平要求是什么?  设备的电源电压要求是什么(3.3V,5V等)?

    目前尚不清楚您是否需要更多模拟或数字类型的解决方案。

    此致,

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Johnathan:时钟信号似乎是数字派生的信号,看起来不太干净。 可能需要一些调节。  请参阅随附的图像。

    输出电压似乎约为3.3 V,

    谢谢!  哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harry:

    感谢您确认您尝试传输的时钟信号类型。  它看起来确实需要一些过滤和调节。  其中一些可能来自信号的高频内容反射,这些信号用于在您的电路板和测试设备上创建"平方"边缘和快速上升/下降时间,它们的作用类似于未端接传输线路。

    假设我们可以获得清除信号进行传输,您还需要在300英尺同轴电缆末端加入某种形式的端接,以防止反射。 如果使用传统的75欧姆终端电阻器,这可能会将电缆远端的信号振幅降低1/2,因为它会创建一个具有75欧姆阻抗的分压器。  用作"源"端接的串联电阻器不会阻止反射,但会尝试将反射衰减到可管理的水平。  但这也会将信号幅值减小一小部分。

    您是否有接收信号所需的电压电平,即是否必须为0-3.3V?

    此致,

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harry:

    您可能只需要一个能够驱动长传输线路75欧姆同轴电缆的线路驱动器缓冲器。 先前建议的LMK1C110x系列设备可用作缓冲区,但不能在单通道设备中使用。  它的典型输出阻抗为52.5 欧姆,该阻抗需要与25欧姆系列电阻器匹配,如图所示。   可能还需要在接收器侧安装75端接电阻器以防止反射。  输出电压电平是固定的,您需要验证恢复的电压电平是否符合您的要求,或者可能需要一个小增益级。

    单通道缓冲器(如BUF602)可在线路的两端使用,它能够提供外部电压参考,用作恢复信号的中点参考。

    此致,

    乔纳森