This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:规格问题询问

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1088637/lmc555-spec-question-asking

部件号:LMC555

大家好,

根据数据表。

在LCM555的数据表中,它可以从1.5 工作到12V。在使用示例中,仅列出1.5 ,5V,12V三电压。 但我的客户计划在Vs上应用VBAT=4.0V,如果可以的话?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jason:

    是的,LMC555将在Vs = 1.5V至12V之间工作,绝对最大值为15V。 可以使用Vs= 4V操作设备。

    此致,

    Chris Featherstone